This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BBN 和放大器;未使用时 BBP 连接

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471016/bq79616-bbn-bbp-connection-when-not-used

器件型号:BQ79616

工具与软件:

尊敬的专家:

如果未使用这2个引脚(BBN&BBP)、如何进行配置? 在数据表9.3.2.1.1.4中、似乎可以悬空。 对于悬空或连接到 GND、是否有更明确的建议?

谢谢

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!  

    如您共享的图像所示、在未使用时将这些引脚保持悬空。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon