This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219-08设计和编程问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905, AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468477/tps65219-tps65219-08-design-and-programming-questions

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他部件:AM625

工具与软件:

团队、  

我的客户、Collins Aerospace 的 Eric Zuber 有以下问题:  

1) 1)  对于 TPS65219 PMIC 内的2个不同开关稳压器、是否有具有更完整设计工具的等效分立稳压器?   

或者对于 PMIC、设计是否真的只使用推荐的 Cin/L/Cout 值并继续进行?

 2) 2)  数据表表明、电感器的 I-sat 需要大约是开关额定电流的2倍………1号为3.5A、7.4A、2号为2A、5.4A。  峰值电流是否主要由所使用的 Iout 决定–因此对于使用的 Iout 低于最大 Iout 的设计、我们可以按比例降低 I-sat 规格?  还是比该…复杂一点。只是 LC 开关电流相当大、即使对于低 I-out 也是如此?  根据 Buck1的线路、运行时的开关电流需要3.9A 开销、然后实际的直流负载电流会增加。   

纹波电流估算…μ A。此器件上的大纹波电流是否主要由 PFM 模式下的运行导致?  似乎暗示开关频率在 PFM 中可能会降至~50万–如果我们设置为强制 PWM 模式、我们应该能够显著降低纹波电流开销?

 3) 3) 看起来 TI 现在已经有了一个卡来对 PMIC EEPROM 进行编程?  是唯一可用的编程方法、还是使用 I2C 以便在需要时在系统内执行该过程?  是否在某处记录了 EEPROM 内容和对 EEPROM 的写入?

 此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我与我的其他团队成员进行了核实、但我没有看到任何其他降压设计工具。 尽管设计是从现有 IP 开始的、但肯定对此器件进行了更改。

    2x 是通用指导(类似于电容器降额)、因为我们不想在电感器饱和值附近的任何位置运行。 还请记住、我们需要考虑温度变化。

    与 PWM 相比、PFM 中的纹波更高。 D/S 指定两种模式下的值。

    该器件有一个用户可编程版本(TPS6521905)、客户可以在其中对电源轨电压、上电和断电时序进行编程。 请参阅以下 NVM 编程指南来了解相关方法。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucm5/slvucm5.pdf?ts = 1738361643398&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS6521905

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是要使用的器件吗?  我想到的是这一个。

     https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/TPS65219_GUI/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sathish、以下是客户提出的其他一些问题:

    问题1: 对于在'08 PMIC 中启用但在我们的设计中未使用的 LDO 输出、我们是否完全需要 Cin / Cout 电容器?  我计划在 AM625上电后通过 I2C 禁用它们、但需要通过 PMIC 上电序列才能完成这种情况…μ s

    问题2:  查看 NVM 编程指南…。 我确实看到了电压纹波在 PFM 和 PWM 模式的指定位置、但就纹波电流而言、我仅看到了规格表中的 BUCKN 电流额定值-例如

    和第8节中的设计指南

     

    电感器选择- Buck1、Buck2、Buck3

    降压转换器的内部参数针对0.47 μ H 电感器进行了优化。 DCR 必须为50m Ω 或更低。 确保所选电感器的额定值可支持至少7.4A (对于 Buck1)和5.4A (对于 Buck2/Buck3)的饱和电流。

    目标是一种空间受限的应用、因此应尝试确定可为应用中的 Vin/Vout 和预期 Iout 电流使用的最小封装尺寸电感器。  第8节中的电感器 Isat 相对于规格表中的峰值电流限值给出了一些裕度、但是我认为在此应用中、峰值电流限值可能会更低一些、在此应用中、Vin 为3.7V、Iout 远低于 Iout-max 并且使用强制 PWM 设置时。

    例如、使用 TI 的纹波电流指南、可以得到强制 PWM 模式下~0.8A 的标称纹波电流(使用2.3 MHz fsw) 与 规格表中看起来大约为3.4A 的最大纹波电流相比…μ A。如果我可以根据我们的使用情况证明充分利用更低的 I-SAT 要求是合理的、我可以使用尺寸小得多的电感器封装。尝试验证我们用于减小数据表中最大值的过程是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    关于 LDO 上的问题1 -> Cin 不是很重要、但我怀疑 LDO 输出是否会由于缺少输出电容器而振荡。 TPS65219在降压和 LDO 输出上具有故障检测功能、这可能会触发关断事件、而永远无法上电。 我建议尝试所需的情况、以确保它确实正常工作。

    关于降压稳压器、最大 Iout 是多少? I-SAT 来自峰值电流限值、较小的电感器会增加纹波。 您需要确保使用适当的输出电容器并且需要验证降压转换器的频率响应。 由于 TPS65219设计用于470nH、因此所有这些行为均未经验证。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    …要确定特定应用的纹波电流结果。Vin 为3.7V

     降压稳压器1–Iout = 3.0A、0.85V

    降压2–Iout =~300mA、1.8V

    降压稳压器3–Iout =~300mA、1.1V

     …一旦连接的 AM625启动、我们当然只能将其设置为 PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    电感纹波电流可以使用公式 (Vin–Vout )/ L* D * TS 计算。

    峰值电流限值来自输出短接至 GND 的情况、选择的电感器饱和电流应高于该限值、以确保系统安全运行。

    Sathish