This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ Studio 中不提供 Chemistry 选项卡

Guru**** 2643865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471157/bq34110-chemistry-tab-not-available-in-bq-studio

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

我将使用 EV2400来校准我的 BQ34110。 我已尝试使用三个 BQ Studio 版本1.3.54、1.3.86和1.3.101。 我能够检测 IC 并监控电压和电流。 但 我使用铅酸电池12v 1.3Ah。 因为默认化学成分为单节串联锂离子电池。 我找不到要更改化学成分的化学成分选项卡。 此外、即使在发送 UNSEAL 命令后、我也无法更改电芯系列和引脚控制配置参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikrant、您好!

    该电量监测计是 CEDV 电量监测计、因此不使用 ChemID。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要校准我的12v 1.3Ah 铅酸电池的电量计? 或者我可以简单地从0x0C 寄存器中读取电流吗? 我的应用只是通过确定返回值是正值、负值还是零来检测电池是处于充电状态还是放电状态还是断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikrant、您好!

    是的、强烈建议校准监测计、以使电压和电流读数准确。

    此致、

    Adrian