This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:原理图审阅

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469281/tps63901-schematic-review

器件型号:TPS63901

工具与软件:

嗨、团队:  

我们是否能够审阅该原理图?

我的客户发现、即使在使能低电平时器件也能提供输出的问题、并已将其问题发布到 E2E 上。 我希望检查他们的原理图、以确保问题不存在。  

他们通过强制使能到 GND 来关闭芯片、因此认为芯片没有问题。  

如果需要更改、请告诉我。  

此致!  

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    原理图如预期所示。 客户可能会考虑在需要时能够将 SEL 拉高、但这只是为了提高灵活性、而不是为了功能。

    实际上、问题在于输出端的电压是否来自器件。 请记住、禁用时没有有源放电。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:  

    那么、您的建议是什么? 我认为我在客户提供示波器截图的帖子中向他们提出了一个相关问题。  

    以下是案例中的链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467960/tps63901-issue-with-enable 

    此致!  

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我是否知道净产出分配(4C)的输出能力?  

    器件的 EN 是高阻态网、 为了启用器件、应该可以提供 uA 级驱动电流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、  

    我相信此问题已在我的客户在上面的回复中发布的 e2e 主题中得到解决。  

    此致!  

    Jose