This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400和 EV2300之间的时钟序列差异

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470486/ev2400-clock-sequence-difference-between-ev2400-and-ev2300

器件型号:EV2400
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

使用 bq40z50电量监测计 IC 和 bqStudio 发送相同命令"FW 版本"读取的客户

我们发现 EV2400和 EV2300 clk 波形将具有以下差异

EV2400:M430F5529修订版 K

左侧是放大的 clk 序列、右侧是使用 bqStudio 命令选项卡读取"FW_VERSION"的整个事务

客户 注意到、对于 clk 的地址/命令序列、更常见的做法是观察到 EV2300  

但 EV2400具有如下所示的连续时钟波形。

客户希望了解导致 EV2400与 EV2300之间出现这种差异的原因。   感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    基于上面的图像、它们处理时钟延展的方式似乎存在差异。 在这两种情况下、此时是否能够从器件中读取正确的值?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EV2300和 EV2400都可以正常读取固件版本信息并使用 bqStudio 功能  

    客户对 EV2300的 EV2400时钟设计差异很好奇。  

    因为他们更愿意在现场查看 EV2300时钟波形。   

    请帮助核实差异? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这两个器件使用两个不同的控制器 IC 来处理通信和时钟扩展、这很可能是差异的来源。 EV2400使用 MSP430、而 EV2300使用 TUSB3210PM 作为其主机。

    此致、
    Anthony