This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-Q1:电感器和输出电容器选型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471315/lmr51610-q1-inductor-and-output-capacitor-selection

器件型号:LMR51610-Q1

工具与软件:

大家好、在我们的项目中、我们将使用 具有以下参数的 LMR51610-Q1:

输入电压:8-32V

输出电压:5V

输出电流:1A

您能否验证原理图?

此外、22u 10V 输出电容器订购代码为 CL31B226KPHNNNE

电感器订购代码是 SRN6045TA-330M。

您是否能够验证输出电容器和电感器?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    原理图连接看起来不错、输出电容器(在5V 时降额30%)和电感器额定值(ISAT > IPEAK_CURRENT LIMIT)也看起来不错。

    谢谢!

    Richard