This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:TPS23731RMTR 电源电压和输出电源生成

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22806, TPS23754, TPS23731, PMP22301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457381/tps23731-tps23731rmtr-supply-voltage-and-output-power-generation

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS23754PMP22301、PMP22806

工具与软件:

您好 TI 团队:

我计划 在 PoE PD 设计中使用 TPS23731RMTR。 对此我有几点疑问。

1.关于 VCC 电源、 我想保持3.3V 电压(数据表中提供0-16V)。 希望这不会成为问题。  

2.我想以此生成输出功率( 10W-12W )的电压范围 20V -到24V .

该器件适合使用吗?  

3.您是否可以推荐反激式变压器? 或任何可以使用进行计算的设计计算器?   

4.在 EVM 原理图中、一些引脚没有显示其映射方式。 您能否分享正确的原理图以供参考?

非常感谢您的答复。

此致、
Kapil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您发送编修!

    1. VCC 通常需要大于9V 以避免 UVLO。 在常规设计中、VCC 由变压器 AUX 绕组提供、您不需要使用 LDO 为其提供电源。

    2.是的、TPS23731在这里很有用。 PMP22806是12V 设计、但您可以将其修改为24V。 此外、您可以考虑 TPS23754、我们还有适用于24V 应用的参考设计 PMP22301。  

    3. 750318587用于24V 参考设计 PMP22301  

    4.我们有一个24V 参考设计、但使用的是 TPS23754、您可以在产品系列页面(https://www.ti.com/tool/PMP22301)中找到该原理图。 TPS23731也可以用于24V 应用、但我们目前没有参考设计。 如果您仍想使用 TPS23731、请告诉我、我可以建议如何将现有的12V 设计(www.ti.com/.../PMP22806)更 改为24V。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    对于 PMP22806、您可以将变压器的次级绕组连接更改为24V/25W 输出。 然后、您需要针对24V 输出相应地调整次级侧电路。 无需更改初级侧电路。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    一次侧输入电压为48V、我要将其转换为20V - 24V (10W-12W)。 这意味着、初级侧无需更改任何内容。 只需修改次级侧即可。 我需要选择合适的变压器来满足此要求。 我看到几个适用于我的应用的变压器。 您能看一下并建议哪一个是最佳选择吗? 如果您想了解任何具体器件、请给出建议。

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kapil:

    感谢您的答复。 我会在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kapil:

    - B82802A0012A215为12V, 6W。 它低于你的功率。  

    - PDC020-FD15A12S,额定电压为12V ,您需要与供应商1核实。 是否可以串联次级绕组并使其变为24V? 它是否支持初级侧调节?  


    - POE012-PD13050S 的额定电压仅为5V

    - 可以考虑 LDT1069-50R。 在 PMP22806中、您可以将变压器的次级绕组连接更改为24V/25W 输出。 然后、您需要针对24V 输出相应地调整次级侧电路。 无需更改初级侧电路。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢大家对 TPS23731 PD 控制器进行说明。 是的、我要使用此器件(TPS23731)请帮我并分享24V 的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我要使用此器件(TPS23731)请帮我并分享24V 的设计。

    是的、这些变压器有助于为 PoE 应用生成20-24V (10-12瓦)电压。  串联变压器将是一种更大的解决方案。  

    让我咨询供应商、了解他们是否有适合此要求的 readymate 变压器解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    PoE 团队将从明天开始到2月4日。  很抱歉 回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您的耐心。 请查看随附的原理图和 BOM、该原理图和 BOM 将 PMP22806从12V 输出更改为24V 输出。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../PMP22806B_2800_001_2900_24V-Version_5F00_TI_2D00_BOM.xlse2e.ti.com/.../PMP22806B_2800_001_2900_-24V-Version_5F00_Sch.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您分享更新的设计。 让我来解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    没问题! 我要将该主题标记为"等待"。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang