This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:数据表布局指南澄清

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471356/tusb542-clarification-on-datasheet-layout-guidelines

器件型号:TUSB542

工具与软件:

我对您关于"在同一层布线所有差分对"的建议存在误解。 在示例布局中、我注意到一半的 SS 线布线在不同的层上、尽管可以通过交换极性将它们保留在顶层。 选择此设计是否有具体原因?

请你澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iago:

    由于有表面贴装连接器、因此无法在不重叠的情况下正确路由所有信号、如突出显示区域所示。 这就是为什么需要通孔穿过连接器下面并返回到焊盘的原因。  

    一种更好的建议是将所有差分对尽可能长地布线在同一层上。 这提高了差分对间延迟差容差、并有助于所有对之间实现适当的阻抗匹配。 如果需要、我们可以对您的未来设计进行布局审查、以确认布局足以满足高速传输的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那又怎么样? 我的轨道长度将增加,但我会把它们都在同一层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上取决于布线看起来是什么样的。 您是否能够发送图像/ PCB 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可表示为:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该没有问题