This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:关于 UCC27211A-Q1的数据表

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470568/ucc27211a-q1-regarding-data-sheet-of-ucc27211a-q1

器件型号:UCC27211A-Q1

工具与软件:

我将比较 UCC27211A-Q1数据表的 RevA 和 RevB。

Q1:5.4热性能信息已更改。 这是 PCN# 20240723008.2造成的吗? (PCN 增加了会津和 DFAB)

-如果是,它是如何影响?

-如果没有,请告诉我为什么它已经改变。

Q2:RevA 的工作结温为+150°C。 对于修订版 B、则是+140°C。

    是否有可能使其成为150°C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    由于 PCN# 20240723008.2、热性能信息确实发生了变化。 修订历史记录显示、在 RevB 中、工作结温从140°C 更改为150°C、因此器件能够在150°C 下安全运行。

     

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Vincent Liew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vincent Liew-San、

    感谢您的回答。 请告诉我更多信息。

    -这一变化是否是由于 PCN 的变化,即,模具的变化?

    -对于140°C、我可以使用 RevA 数据表吗?

    此致。

    T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.Torihata

     

    是的、此更改是由于 PCN 所致。

    如果该器件是在 PCN 之后发布的、请使用 RevB 数据表。

     

    谢谢!

    Vincent Liew