This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:热敏电阻测量- NTC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471303/bq76952-thermistor-measurement---ntc

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TLV431

工具与软件:

BQ76952 允许您完全禁用内部上拉电阻器。 这意味着热敏电阻引脚不会有任何内置偏置电阻、您需要提供 外部上拉电阻器-可以实现吗?

U4 TLV431是否是该电压源和外部上拉电阻器、以便我们测量温度? 如果我们使用它、谁可以执行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    [报价 userid="637578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471303/bq76952-thermistor-measurement---ntc "]这意味着热敏电阻引脚将不具有任何内置偏置电阻、因此您需要提供 外部上拉电阻器-可实现 [报价]


    正确。

    [quote userid="637578" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471303/bq76952-thermistor-measurement---ntc 谁可以进行配置

    您可以在我们的器件上自行配置它们。 例如、您需要进入 TS1引脚配置寄存器(如所示) 表13-9. TS1 Config 寄存器字段说明    中间并将其配置为选择‘no pull-up (用于 ADCIN 功能)。 然后0x70 TS1 Temperature ()命令将返回一个对应于引脚电压的16位有符号值(以 mV 为单位)。

    上一篇文章 也可能对您有所帮助。

    此致、
    Alexis