This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:输出始终启用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TIDA-050026-23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467756/tps23881-output-always-enabled

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TIDA-050026-23881

工具与软件:

对于一个6端口 PoE+应用、我使用 TPS23881作为 PSE 控制器。  

使用的电路基于 TIDA-050026-23881参考设计、原理图如下所示。

ETH_CX_A 进入以太网对 A 的中央选项卡、ETH_CX_B  进入磁性元件上以太网对 B 的中央选项卡。

使用该电路时、会发生以下情况:

  • PoE 电源会立即接通
    • ETH_CX_A 上的电压:48V
    • ETH_CX_B 上的电压:0.55V
  • 不会发生类协商
  • PoE_GATE 始终保持0V (相对于连接到 PoE GND 的 POE_KSENS)

图中未显示连接到此电路的唯一器件是 Bob Smith 终端电路(不同中心端子之间有一个直流阻断电容器)和磁性元件。

我怀疑 MOSFET Q500可能出现了问题、占用空间相匹配、并且未进行反向安装或短路安装。

删除后、情况将变为以下情况:

  • 现在已经在 PoE_DRAIN 上正确完成了 PoE 类协商
  • 随后、PoE_GATE 被驱动为高电平
  • 如果没有 MOSFET、以太网连接器上没有任何电源输出

我已经测量了移除的 MOSFET 以查看它们是否有问题、但漏源电压测量值为0.55V (使用二极管设置)、源漏电压测量值符合预期。

 ETH_CX_B 上的0.55V (当 MOSFET 仍在电路板上时)向我表明、在某个位置有一个二极管电桥绕过 MOSFET、但在移除 MOSFET 时测量 MOSFET 本身时、没有任何迹象、电路的其余部分也没有迹象。

PoE 输出在不驱动 MOSFET 的情况下怎么可能导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PoE 团队将一直到2月4日。 很抱歉回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorg:

    感谢您的耐心。  

    1.您能展示  RJ45 PoE 输出端口上的 ETH CX A & B 连接吗?

     能否展示 TPS23881的完整原理图、如 VDD、VPWR、RESET... 引入抖动

    3. TPS23881在运行前需要一个 I2C 配置。 测试前是否有配置?   

     除此之外、PSE 端口电容需要小于500nF、  

    此致、

    Diang