This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467789/tps23753a-tps23753a

器件型号:TPS23753A

工具与软件:

我们在下述电路中使用 TPS23753APW PD 控制器。  当通过 PoE 供电时、电路板会升温、而 PoE 的电压会逐渐升高。 我们已经看到在电路为12V 时电压可升至13.2V。 能否请您解释一下我们如何降低温度。 我们可以更改某些元件或某个元件的额定值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PoE 团队将一直到2月4日。 很抱歉回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitul :

    感谢您的耐心。

    要降低 Vout、您可以将 R23更改为8.3k。  

    我将关闭该主题、因为我们正在与 Nayak Shubham 一起研究电子邮件热点问题。 谢谢!

    此致、

    Diang