This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:关于 LMR51430x 的频率折返现象

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468970/lmr51430-regarding-the-frequency-foldback-phenomenon-of-the-lmr51430x

器件型号:LMR51430

工具与软件:

嗨、团队:

能否介绍一下我的同事当天提出的问题?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

我的客户正在设计一个使用 LMR51430XFDDCR 将直流24V 转换为3.3V 的电路。

我的客户的输入电压范围为(18V 至24V 典型值至31.2V 最大值)。 在以下条件下、他们观察到开关波形、并确认了频率折返现象(500kHz 至250kHz):

  • 条件:输入电压:31.2V、输出电压:3.3V、输出电流:3A

LMR51430XFDDCR 引脚2的电感器电流(浅蓝色)和开关波形如下。

输入电压:31.2V  输出电压:3.3V 输出电  流:3.0A

输入电压:31.2V  输出电压:3.3V 输出电  流:2.5A

频率开始折返的输出电流值根据 Vin 值而变化。 下表显示了这种关系。

左列显示的是 Vin (V)、右列显示的是频率开始变化的点。

从开关波形可以看出、频率折返的 TON_MIN 和 TON_MAX 似乎没有被解决。

此外、我认为根据负载电流不同、此滤波器不会进入轻负载模式。 还存在其他问题、例如产生热量、但可能是什么原因导致频率折返?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー μ A

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    在您的工作条件下、某种情况会触发 Tonmin、从而导致频率降低。

    您能将原理图发送出去吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我将通过私人消息分享客户的原理图、因此请接受我朋友的请求。

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我接受了你的朋友的请求。

    谢谢!
    ADNREW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我通过私信将客户的原理图发送给了客户。 请您检查一下

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    感谢发送、我通过私人消息发送了我的反馈。

    您是否能够在开关周期缩短之前发送具有 VIN 值的开关周期波形捕获。 您是否可以添加用于测量导通时间的光标。

    同样在原理图中、

    谢谢!

    Andrew