This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:能够驱动 H 与 L 门上的2个 MOSFET

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470823/lm25148-the-ability-to-drive-2-mosfets-on-h-and-l-gate

器件型号:LM25148

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在构建一个输出高达12A @ 5V/6.3V/7.6V 的降压电路、用于伺服电源。

我想知道 LM25148的 H 和 L 门是否可以驱动多个 MOSFET? 我正在考虑为 H 栅极和 L 栅极使用2个 FET、以实现更好的散热、因为铜面积和气流有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件旨在驱动单个高侧和低侧 FET。

    我们建议查看数据表的第11.1.4节以帮助进行热设计和布局。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在介绍自适应死区时间方法的第8.3.14节中、它指出"此技术可确保任何尺寸的 N 沟道功率 MOSFET 实现(包括并行 MOSFET 配置)具有足够的死区时间"、您是否意味着"并联"部分是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进一步研究了这种情况、看起来您可以实现并联连接。 并联的 FET 将共享电流、因此两个 FET 的 Rdson 必须相同。  

    此致、

    Rahil