This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:电源和电源接收不进行开关。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471150/tps25751-power-supply-and-power-receiving-do-not-switch

器件型号:TPS25751

工具与软件:

嗨、团队:

我使用 TPS25751评估板进行验证、并通过将平板电脑连接到 J3并进行路由来从 J2供电、如下图所示。
在未连接 J2的情况下从平板电脑接收电源后、即使将电源连接到 J2、也不会转移到从 J2接收电源的操作。
这有什么可能的原因吗?
或者、如果有方法、请告诉我。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    [quote userid="497502" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471150/tps25751-power-supply-and-power-receiving-do-not-switch 通过未连接 J2的平板电脑接通电源后、即使将电源连接到 J2、也不会转换为通过 J2接通电源。

    如果 TPS25751首先由 J2 (VBUS)供电、器件将在电池无电标志升高时启动。 当电池无电标志出现时、TPS25751在 DB 标志被清除之前无法成为供电方。 可以使用两种方法清除 DB 标志:  

    1. EC 发送4CC 命令"DBfg"、指示 TPS25751清除其电池无电标志  

    2.将其中一个 TPS25751 Barrel_Jack_Event 引脚配置为输入事件"GPIO"、并将该引脚切换为高电平。  

     如果您不打算测试电池电量耗尽标志、我建议先通过 J3端口为 EVM 供电、然后将 J2端口连接到平板电脑。  

    如果有任何问题或疑虑、请告诉我!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin