This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:压降

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464562/lm63615-q1-drop-out

器件型号:LM63615-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

随着输入电压下降、数据表中指出 IC 将会下降。
该操作是否可以在保证的工作温度(-40℃、- 150℃)内保证通电?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明"充满电"是什么意思? 当输入电压不足以产生输出电压时会发生压降、这将导致输出电压下降。 压降是器件内部时序特性的函数、该特性会随温度而变化。 这些时序特性范围可在 数据表第6.6节的 EC 表中找到

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于已经有一段时间了、我现在必须关闭该主题。 如果出现其他问题、请随时重新打开此主题。

    谢谢!

    Joshua Austria.