This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2221-SEP:断电时的 ON 引脚电压范围

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470993/tps7h2221-sep-on-pin-voltage-range-with-power-off

器件型号:TPS7H2221-SEP

工具与软件:

当输入未上电(0V)时、ON 引脚是否可以保持在3.3V 至5V 的电压?

  当电源输入(IN 引脚)为3.3V 时、将 ON 引脚电压驱动为5V 是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor:

    当输入为0V 时将 ON 引脚保持在3.3V 至5V、当输入为3.3V 时将引脚驱动至5V 都是可以接受的、因为它们处于 V_ON 的建议工作条件内。

    谢谢!

    伊丽莎白