This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610EVM:输出端纹波为~2.2kHz

Guru**** 2560740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463114/tpsm63610evm-2-2khz-ripple-at-output

器件型号:TPSM63610EVM

工具与软件:

您好!

我在输出上看到一个大约为2.2KHz 的纹波。 它被配置成在2.2MHz 上固定频率下运行。 输入电压为24V (来自稳定的实验室型电源)(在输入端未看到纹波)。 输出电压约为3V 和~2.5A。 负载基本上是电阻性的。 请附上示波器捕获(输出电压上耦合的交流电、以及交流耦合的电流钳位探头)。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您用于此器件的原理图? 这是默认 EVM 原理图吗? EVM 上组装了哪些器件和跳线?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是默认 EVM 原理图。 (不设置为3.3V)。 模式设置为固定频率。 开关频率设置为2.2MHz。 没有移动任何其他跳线的默认设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    从何处测量输出电压纹波? 理想情况下、为了限制示波器探头可引入的任何电感、尖端和接地筒方法用于最靠近器件输出引脚的电容器。  

    此外、您能确认吗? EVM 是设置为3V 还是3.3V?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从2.2KHz 信号源中找出。 它是耦合到反馈节点的噪声。

    我能否将"去耦"电容器添加到反馈节点? 我知道这可能会"减慢"反馈环路和输出稳定时间、但对于我们的应用来说、这是可以的。 通过添加此类电容器是否存在稳定性问题?

    谢谢!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:  

    这种耦合噪声是否来自测试环境? 理想情况下、应消除此误差来源。

    此外、您是否涉及 反馈到接地的电容器?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    由于已经有一段时间了、我现在必须关闭该主题。 如果出现其他问题、请随时重新打开此主题。

    谢谢!

    Joshua Austria.