This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92542-Q1:升压降压混频模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470366/tps92542-q1-boost-buck-faliure-modes

器件型号:TPS92542-Q1

工具与软件:

我们的设计条件是升压输出20V 和40V、降压最大 LED 仅导通3个 LED (6.5V 正向 电压)、最大导通电压为35V (带15个 LED)。
我们希望在20V 运行电压下运行 升压模式。是否建议在20V 运行升压模式? 使用降压 LED 电压6V 时、
在降压输入低电压下、最大 UVLO 可设置为32.1V。 那么、不可能使用具有20V 升压输出的降压转换器?
设置为0或1。
BCKxUVLO 寄存器 不允许我们在20V 升压输出时运行降压。如果我将升压电压修改为30V 降压、以进入正常工作模式。
我在20V 升压电压期间将低于 registor 的状态检测为欠压故障。
0x1E BCK1STATUS
0x1E BCK1STATUS
我们有什么 建议、建议 在升压模式下以20V 的电压和 LED 6V 的降压输出电压运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在数据表中找到了一个部分。

    我们是否可以通过将 BCKXUVLO 设置为"1111"禁用 UVLO、甚至可以启用升压控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vanabhrarathiram、

    这是一个门控器件、因此我需要将其离线。  我会通过电子邮件联系。

    -fhoude.