This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:避免 TPS7H2201中出现电流限制

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471130/tps7h2201-sp-avoid-current-limit-in-tps7h2201

器件型号:TPS7H2201-SP

工具与软件:

您好!

我想问一下、是否有办法在禁用电流限制模式的同时仍然保持压摆率控制和短路保护。

具体来说、我是否可以将 IL 设置为接地以防止使用电流限制保护? 如果是、我假设随后可以将 ILTIMER 引脚设置为任何所需的值、例如 VCC。

我的目标是将该器件用作具有压摆率控制但不带电流限制(仅保持短路保护功能)的负载开关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    妥善做法是将 IL 接地以关闭它、而不是将电流限制设置为7.2A (比最大额定电流高20%)。

    对于 ILTIMER、将其设置为 GND 是禁用它的最佳方法。

    谢谢!

    伊丽莎白