This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756固定频率问题

Guru**** 2617545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471074/bq25756-bq25756-fixed-frequency-issue

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

尊敬的团队:

我将 BQ25756 IC 用于 BMS 应用、发现了固定频率75Hz 问题、即使更改 FREQ 电阻器后也不会影响频率、请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Engindi:

    我有几个问题可以帮助我们对此进行调试:

    • BQ25750的输出电流是多少?
    • 您的输入和输出电压是多少?
    • 充电器是否处于 PFM 模式?

     此致、
    埃森·加洛韦