This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:调优

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1, UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471279/ucc14240-q1-tuning

器件型号:UCC14240-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC14241-Q1

工具与软件:

大家好、我正在为栅极驱动器设计电源。

栅极驱动器的规格为:

  • VCC:15V
  • VEE:8V

但是、使用此配置时、纹波过大。 我将分享原理图和波形以供进一步参考。 总栅极电荷(QG)为1300nC;如果同时有3个栅极并联、则总电荷为3 * 1300nC。

您能帮助我对这些值进行微调吗? 限流电阻器为780欧姆。 此外、您能否提供有关系统何时关闭以及如何正确重新开启的故障列表?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 建议使用 UCC14241-Q1或 UCC15240/1-Q1、而不是 UCC14240-Q1。 UCC14240-Q1是第一个版本。 UCC14240-Q1之后的所有型号都包含与改进的启动和更好的抗噪性相关的一些设计改进。
    2. P=Q*V*F=(3* 1.3μC )*23V*20kHz=1.8W,假设您的栅极驱动器频率是20kHz?
    3. 您可以改进某些电容值(COUT1b)...see 随附的 Excel 设计表
    4. 建议将 RLIM 设置为 RDR 配置-请参阅随附的 Excel
    5. 故障列表包括:
    • 电源正常引脚(PG)输出包括以下故障监控项目:
      • UVPFBVDD =欠压保护 FBVDD:(FBVDD < 2.25V、即0.9 * VregVDD-VDD VEE)=-10%
        • 锁存 SD 故障、必须通过切换 EN 或切换 VIN 来复位
      • OVPFBVDD =过压保护 FBVDD:(FBVDD > 2.75V、即1.10 * VregVDD-VDD VEE)=+10%
        • 锁存 SD 故障、必须通过切换 EN 或切换 VIN 来复位
      • UVPFBVEE =欠压保护 FBVEE:(FBVEE < 2.25V、即0.9 * VregCOM-VEE VEE)=-10%
        • 锁存 SD 故障、必须通过切换 EN 或切换 VIN 来复位
      • UVPFBVEE =过压保护 FBVEE:(FBVEE > 2.75V、即1.10 * VregCOM-VEE VEE)=+10%
        • 锁存 SD 故障、必须通过切换 EN 或切换 VIN 来复位
      • OVLO (VDD - VEE)=过压锁定(VDD - VEE): (VDD - VEE)> 31V 引脚上的绝对值。
        • 锁存 SD 故障、必须通过切换 EN 或切换 VIN 来复位
      • OVLOVIN =过压锁定 VIN: (VIN-GNDP)> 31V 引脚上的绝对值。
        • 非锁存 SD、在 VIN 降至有效范围时恢复
      • UVLOVIN =欠压锁定 VIN: (VIN-GNDP)< 20V 引脚上的绝对值。
        • 非锁存 SD、在 VIN 增加到有效范围时恢复
      • OTP 初级=过热保护:TJ 初级侧> 150°C。
        • 非闭锁 SD、当初级侧芯片、过热被减少到有效范围时恢复
      • OTP 次级=二级过热保护:TJ 次级侧> 150°C。
        • 非锁存 SD、在次级侧芯片时恢复、过热降至有效范围

     e2e.ti.com/.../UCC1424x_2D00_Q1_5F00_Calculator_5F00_V8_5F00_TI_5F00_02072025.xlsx

    此致、

    Steve