This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:BQ25172DSG TMR 电阻器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463870/bq25172-bq25172dsg-tmr-resistor

器件型号:BQ25172

工具与软件:

您好 μ A

 设置为 來決定充電時間以及透過BATTERY 充电器保护:1.7V 進行過電壓保護。的 觀看BQ25172DSG相關資料、了解透過TMR 引脚检测电阻器

目前使用專案使用Ni μ H-mH 电芯900mA 2串兩並。Ω

預設TMR:15千欧(12小时)、VSET:27千欧、Iset:1.5千欧。

請問這樣的設定是否有問題、比較想確認的是在TMR 設定是建議18kohm 或是15kohm μ s ?

以及請提供關於鎳氫電池耐受過度充電的測試數據 μ A

你好

查看 BQ25172DSG 相关信息、了解如何通过 TMR 引脚检测电阻设置和通过电池充电器保护(1.7V)实现过压保护来确定充电时间。

该 项目使用镍氢电池900mA 2系列2并联电池。

预设 TMR:15千欧(12小时)、VSET:27千欧、ISET:1.5千欧。

此设置是否有任何问题? 我想确认 TMR 设置是否建议使用18k Ω 还是15k Ω?

请提供有关镍氢电池过度充电容差的测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [报价 userid="615639" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463870/bq25172-bq25172dsg-tmr-resistor "]

    预设 TMR:15千欧(12小时)、VSET:27千欧、ISET:1.5千欧。

    此设置是否有任何问题? 我想确认 TMR 设置是否建议使用18k Ω 还是15k Ω?

    [报价]

    Iset 1.5k Ω、这是200mA 充电电流。  对于电池配置的900mA X 4.C2、TMR 设置至少为10小时、12小时会更好。

    27k 的 Vset 很好。

    [quote userid="615639" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463870/bq25172-bq25172dsg-tmr-resistor 并请提供镍氢电池过充容差的测试数据?

    您正在使用哪种电池制造商、您能否分享数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    請提供鎳氫電池耐過充性的測試數據?μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    請提供鎳氫電池耐過充性的測試數據?-- 请提供镍氢电池充电电阻的测试数据?  

    您正在使用哪种电池制造商、您能否分享数据表?