Other Parts Discussed in Thread: BQ25751
工具与软件:
您好!
我使用 BQ25751为铅酸电池充电/电源路径管理原型板、标称输入电压为48VDC、充电电压设为56VDC、在测试和调试过程中、我发现 BQ25751和 MOSFET 很容易因500mA 等充电电流负载非常小而损坏。
1、外部电源和铅酸电池都可以单独给系统供电,但如果我开始通过开启"充电"的方式给电池充电,比如插上温度传感器,把充电电流设置为500mA , IC 就会损坏。
2、我更改了电阻以确保它可以在输入电压范围(12V-50V)内工作、还更改了 FB 电阻使其可以用作降压电池充电器、我将外部电源设置为36V、将充电电压设置为30V、我们发现 BQ25751可以使用不同的充电电流为电池充电(同时减少电池数量)。
3、我将外部直流电源设置为18V 并更改了 FB 电阻器、使其可用作升压电池充电器、将充电电压设置为27V、BQ25751可以使用不同的充电电流为电池充电。
但如果将充电电压设置为56V (并将外部电源设置为48V)、BQ25751和 MOSFET 就很容易损坏。
我附上了在损坏的电路板上捕获的原理图和数据日志、供您参考。
谢谢
开尔文

| 电池寄存器地址0寄存器 值:0x10 |
| 电池寄存器地址0x1寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x2寄存器 值:0x40 |
| 电池寄存器地址0x3寄存器 值:0x6 |
| 电池寄存器地址0x6寄存器 值:0x40 |
| 电池寄存器地址0x7寄存器 值:0x6 |
| 电池寄存器地址0x8寄存器 值:0xd0 |
| 电池寄存器地址0x9寄存器 值:0x20 |
| 电池寄存器地址0xA 寄存器 值:0x40 |
| 电池寄存器地址0xb 寄存器 值:0x6 |
| 电池寄存器地址0xc 寄存器 值:0xe8 |
| 电池寄存器地址0xd 寄存 器值:0x3 |
| 电池寄存器地址0x12寄存器 值:0xA0 |
| 电池寄存器地址0x13寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x14寄存器 值:0x8 |
| 电池寄存器地址0x15寄存器 值:0x30 |
| 电池寄存器地址0x16寄存器 值:0xd3 |
| 电池寄存器地址0x17寄存器 值:0x9 |
| 电池寄存器地址0x18寄存器 值:0xc0 |
| 电池寄存器地址0x19寄存器 值:0x4 |
| 电池寄存器地址0x1a 寄存器 值:0x20 |
| 电池寄存器地址0x1b 寄存器 值:0x80 |
| 电池寄存器地址0x1c 寄存器 值:0x81 |
| 电池寄存器地址0x1d 寄存 器值:0x40 |
| 电池寄存器地址0x1E 寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x1F 寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x20寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x21寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x22寄存器 值:0x80 |
| 电池寄存器地址0x23寄存器 值:0x2 |
| 电池寄存器地址0x24寄存器 值:0x2 |
| 电池寄存器地址0x25寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x26寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x27寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x28寄存 器值:0 |
| 电池寄存器地址0x29寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x2A 寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x2b 寄存 器值:0x8c |
| 电池寄存器地址0x2C 寄存器 值:0x2 |
| 电池寄存器地址0x2D 寄存器 值:0x45 |
| 电池寄存器地址0x2F 寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x30寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x31寄存器 值:0xe8 |
| 电池寄存器地址0x32寄存器 值:0x5c |
| 电池寄存器地址0x33寄存 器值:0 |
| 电池寄存器地址0x34寄存 器值:0 |
| 电池寄存器地址0x35寄存器 值:0x69 |
| 电池寄存器地址0x36寄存 器值:0x5d |
| 电池寄存器地址0x37寄存 器值:0 |
| 电池寄存器地址0x38寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x39寄存 器值:0 |
| 电池寄存器地址0x3a 寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x3b 寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x3c 寄存器 值:0 |
| 电池寄存器地址0x3D 寄存器 值:0xA |
| 电池寄存器地址0x62寄存 器值:0x2 |