This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:在单通道上驱动多个 LED'的实用性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470975/lp5810-practicality-of-driving-multiple-led-s-on-single-channel

器件型号:LP5810

工具与软件:

如果不需要独立控制、那么  使用该器件通过单个通道驱动多个 LED 是否存在问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    您能否详细介绍一下如何通过单通道驱动多个 LED? 您是说仅在1个输出中并联还是串行连接多个 LED?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、这种相同配置中也将使用2个未图示的额外 RGB 单元。 因此、每个输出通道上总共有4个并联的 LED。 我需要高度同步、这就是为什么我要追求这一点、而不是我们具有更多通道的驱动器之一。 我主要担心的是 LP5810的当前限制、但根据 DS、一切看起来都不错、只是想知道是否有其他问题需要注意。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我认为、一旦您不关心 LED 的一致性、它应该没问题。

    BTW、如果您需要高度的同步、我认为 LP5810的同步功能也可以实现。

    BR、Jared