This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:LM3914VX 的寿命

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59212, TLC59283, TLC59211, LM3914, LP5012, LP5524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462985/lm3914-lifespan-of-lm3914vx

器件型号:LM3914
主题中讨论的其他器件: LP5012LP5524、TLC59283、TLC59212 、TLC59211

工具与软件:

您好!

我将 LM3914VX/NOPB 用于一个器件。  
有一个从6年前的线程、其中组件被视为"无风险"组件。  

现在它是寿命终止组件。 当前的替代方案 没有模拟输入... 仅 I2C 输入。

是否有其他替代方案或建议更换该组件?

BR、
HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您的意思是需要模拟输入来控制输出而不使用 I2C 输入吗? 我是对吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在寻找 LM3914VX 的替代产品。 LM3914没有 I2C 接口、我的器件也没有设计。

    TI 提供了没有模拟输入的替代方案(LP5012)。
    我不会把这个部分称为另一个,建议将更接近事实。

    有。 我需要模拟输入来控制输出。 是否有真正的替代方案?

    BR, Harry.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    我们的专家将于下星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    您的意思是、我会发现我们是否有适合您的器件、并会尽快回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    似乎我们的新器件始终具有 I2C 接口、没有任何模拟输入。

    您能告诉我您为什么需要此模拟输入、如果可能、请告诉我您的应用?

    BTW、对于模拟输入器件、我发现我们有一个带 EN 引脚的4通道 LP5524。 请帮助查看它是否符合您的要求。

    对于一些 TLC 系列器件、我们还提供一些带有空白引脚的器件、该引脚可使用模拟输入来控制输出开/关。 另外、请查看 TLC59283以检查它是否能够满足您的要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 仅 I2C 接口... 不是真正的选择。
    这就是我在这个论坛上提出这些问题的原因。 =)
    我维护的是一款较旧的产品。 它只有模拟信号。  
    感谢您的建议!

    德州仪器(TI) 网站不要告诉 LTB。  您能否确认 LM3914VX/NOPB 的 LTB 日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    很抱歉、我们没有适合您的选项、实际上、我不知道 LM3914的 LTB 日期。

    如果可能、您能帮助告诉我您的申请吗? 如果需要、我将建议我们的团队创建一个新器件来刷新 LM3914。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我发现 TLC59212、TLC59211现在可能是替代 LM3914的最佳选择。 不确定这些器件是否可以满足您的要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "如果需要、我会建议我们的团队创建一个新器件来刷新 LM3914。" 谢谢、这将会很有帮助! =)


    MCU 的使用:

    Im 试图 理解的、为什么您只向我推荐需要 MCU 的系统...
    对我来说、不可能在器件中使用 MCU、因为这会需要重新注册并延迟几年的销售。

    LTB 日期:

    "...我不知道 LM3914的 LTB 日期。"
    这是德州仪器(TI)官方联系平台、对吗?
    如果不在这里、我可以在哪里询问 LTB 日期?  

    请让我知道在哪里提问。!

    提前感谢您! =)

    BR, Harry.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、
    我有同样的问题。 我们可以预期你们的响应表。

    我目前正在设计新的转速计产品、在评估几个选项后、我发现 LM3914非常适合我的应用。 但是、我注意到该器件似乎已过时。

    您能否确认此组件的状态并告知是否有任何可提供类似功能的推荐替代产品? 如果 LM3914仍有少量现货、欢迎了解采购信息。

    感谢您的时间和支持。 我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我确认 LTB 是 2025年2月6日。
    确认是通过其他官方方式进行的。


    遗憾的是、所有 TI 员工似乎都在中国。
    此论坛服务对于公司至关重要的问题非常缓慢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    感谢您提供的信息。
    您是否找到了此芯片的替代产品?

    我需要模拟电压 LED 驱动器、但不需要基于 I2C/MCU。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali 和 Harry、

    我们的专家目前正在  农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、Harry、

    感谢您的耐心等待!

    如果输入只需要模拟电压、我会向您推荐 LP5524。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我非常感谢您将此组件(LP5524)与  LM3914VX 进行比较。
    在提供解决方案之前、请至少阅读说明。

    LM3914VX 说明:
    "可检测模拟电压电平并驱动10个 LED 的集成电路、"

    LP5524 说明:
    "可驱动多达四个 LED 的 LED 驱动器... LED 驱动器电流源分为两个独立控制的组。"

    它不是一种选择,甚至接近。
    请 告诉我您的看法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 可感应模拟电压电平并驱动10个 LED 的集成电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的答复。

    非常感谢您为我们推荐解决方案所付出的努力、但很遗憾、这款芯片不符合我的要求。 我需要控制40个 LED、但这个芯片缺少级联功能。 此外、我需要以条形图模式运行的模拟电压控制 IC。

    如果您需要有关该应用程序的更多信息、请告诉我。 我很乐意提供更多详细信息、以便帮助我们在 TI 产品系列中找到最佳解决方案。

    再次感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    很抱歉、就像我之前说的、我想我们没有下一代 LM3914。 我认为 TLC59212或 TLC59211目前可能是合适的选择。

    我会尽力推荐我们的内部团队来启动一个新项目以刷新 LM3914、那么您能分享一些关于您的应用的信息吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    您是否意味着您需要一个 LED 驱动器、它可以通过模拟输入单独控制40个 LED 或仅使用一个信号来控制所有输出?

    BTW、您还能告诉我您的应用和终端设备吗? 我将尝试收集这些信息、以便为此应用启动一个需要模拟输入控制的新项目。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!  
    我的仪器属于高监管器件范围。 因此、MCU 会产生重大变化。  
    我将继续等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的反馈! 能否了解更多详细信息、如此应用的终端设备?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、
    我向您发送了连接请求。 我将在私人信息中分享有关项目范围的所有详细信息。
    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您发送编修! 您也可以随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared