This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电流泄漏##39;s 可能对结果的影响

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470929/bq35100-current-leakage-s-possible-effect-on-results

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!  

我的一款产品采用了 BQ35100、目前处于设计验证阶段。  我们意识到设计中存在一个错误、即 I2C IO 在1.8V 的电压下驱动、而 BQ35100的 VCC 为3.6V、所以它会导致一些漏电流并消耗比预期更多的功率。   

我们已在设计中修复了此问题、现在已修复了一些商品、而旧批次中的一些商品没有修复。  我想知道这种电流泄漏是否可能对 BQ35100中的库仑计数器产生影响?  我看到不具备此修复功能的不同电路板上的结果差别很大、有些电路板严重报告电池容量使用情况、有些电路板报告过多。  我已经对几个此类开发板进行了重新校准、但仍然发现了问题、因此校准没有任何帮助。   

另一个可能产生的影响是、器件(空闲时)的常规功耗约为150uA 至220uA。  BQ35100仅允许校准高于1mA、因此您建议使用哪种负载进行校准?  我在参考手册中看到1A 是典型值、但穿过我的电路板消耗1A 可能会损坏一两个负载开关。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad:

    对于校准、我们通常建议在-1000mA 进行校准、但如果无法在您的板上实现、我会选择-500mA。 泄漏电流会影响测量仪表在获取准确数据时的性能。 正如您所说、这很可能会影响监测计上的库仑计数器。

    此致、

    Adrian