This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:关于使用这个芯片的一些疑问

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470559/bq24295

器件型号:BQ24295

工具与软件:

关于使用BQ24295芯片、有一些问题 μ A
目前对这个芯片的使用和设计是:打算做一个物联网设备、这个芯片来对系统的电源进行管理、外部电源经过一个DC º C 至 DC之后输出5V电压到芯片的VBUS引脚、给芯片供电、芯片的BAT引脚接上一个输出为4.2V电压的电池、整个系统的负载(主要是MCU和4G模块)都接到芯片的PMID引脚、负载最大电流会有1A以上、不知道在使用这个芯片时这样的设计是否合理?º C
以及现在出现的一个问题是:μ A
当有接电池和充电电源时、拔掉充电电源、芯片的PMID引脚输出的电压会有一个压降、这个电压降低到了负载能够正常工作的电压、导致负载重启、有这个压降是正常的吗 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎是尝试通过 PMID 为您的系统供电、这不是 OTG 操作的预期用例。 当移除 VBUS 并且充电器转换至升压模式时、将会出现压降。 如果您需要稳定的电压、则应将 VSYS 引脚与升压转换器配合使用、以便为系统提供5V 电压。

    此致、

    Wyatt Keller