This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:交流输入电流的异常波形

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471166/ucc28070-abnormal-waveform-of-ac-input-current

器件型号:UCC28070

工具与软件:

你(们)好  

测试输入端的交流电流波形、紫色零点处存在峰值、且 THD 也超出标准。 它可以优化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User5883945:

    在   过零时 Vin 增加到0V 以上后刚好出现的电流尖峰是 GDA 和 GDB 上占空比过大的结果、因为 CAOA 和 CAOB 输出在 内部5V 钳位下饱和。  在过零处、没有电压在升压电感器上产生电流、但 IMO 输出信号将 PWM 驱动至最大值以实现 一些电流。  由于没有电压、没有电流、并且在放大器的输出饱和之前、电流误差会增加。  

     降低电流放大器输出并重新获得对占空比的控制所需的时间有限。 在这种去饱和延时时间内、PMW 占空比为最大值、当输入电压上升时、输入电流也会上升。  虽然 CAOx 输出饱和、但电感器电流会迅速上升。  当 CAOx 最终脱离饱和状态并 降低 PWM 占空比以控制电流电平时、电流在每个半个周期的开始处形成"尖峰"形状。  这不会在每个半个周期结束时发生、因为输入电压是下降而不是上升、因此即使 PWM 占空比达到最大值、电流也不会增加。  

    有两种方法可以消除这些尖峰:
    1. 通过减小 Rdmx 的值来降低允许的 DMAX (原理图中的 R28)。  尝试以较小的增量减小该值、以查看尖峰降低的进度。
     为每个 CSA 和 CSB 输入添加一个较小的失调电压。  从 CSA 到 VCC 以及从 CSB 到 VCC 的电阻器可以向 RCS 电阻器(R7和 R8 5.6R)注入少量电流、以产生失调电压、使 CSx 电压在过零处高于 IMO 基准电压。   
    我建议从~15mV 的低偏移开始、然后以小步长增加偏移、直到尖峰消失。   
    15mV/5.6R =~Ω 2.7mA。  由于 VCC =~15V、因此15V/R 2.7mA = 5600R。  我建议在每个 CSx 输入至 VCC 中添加一个4.7~5.6kR 并评估尖峰振幅。  
    在每个输入端再并联一个电阻器、用于评估将尖峰降至零的进度。   

    如果您愿意、可以同时实施这两项建议。  增加一点点的偏移电压。  
    注意:DMAX 的降低过多或失调电压过高将消除尖峰、但也会在过零处引入过长的死区时间并产生零电流。  
    过零处的平点也会增加电流失真。   
    因此、进行一些小的更改以优化尖峰降低并获得最小的 THDi。  

    此致、
    Ulrich