This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295RGET

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469844/bq24295-bq24295rget

器件型号:BQ24295

工具与软件:

您好!

 默认情况下、输入电压限制为4.76V。 我们需要将其设置为较低的值。

我们已 将寄存器 REG00配置为07h、但在对电路板进行下电上电后将值重新配置为58h。

如何保存配置?

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您无法在充电器中保存配置设置、它没有可编程内存。

    此致、

    Wyatt Keller