This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:PTPS16850VMAR -其中是封装类型

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468549/tps1685-ptps16850vmar---where-is-the-package-type

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

当我点击附加的"LQFN-CLIP (VMA) 23"时、它看起来无处可去。

此致、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请让我来检查一下。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal、

    好的-但是我在您发送 CAD 符号 zip 文件之前发布了此文件。

    谢谢!
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我可以认为这个问题得到了解决?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal、

    可能尚未:



    谢谢!
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对不起、我感到困惑、我认为您需要器件的 CAD 文件、在其他线程上共享。

    您需要任何其他数据?

    此问题应根据网络上的器件最终版本进行修复。 数据表的底部还提供了机械制图。  

    此致

    Kunal Goel