This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:USB PD 控制器建议查询

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471077/tps25750-usb-pd-controller-recommendation-inquiry

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好、TI 专家

客户正在寻找 USB PD 控制器 IC。

-应用程序:指纹识别设备

Q1)‘TI TPS25750是否可以应用于 PD 以下格式中的"TPS25750 Controller"?

Q2)如果有其他更合适的器件、您可以推荐它吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 TPS25751、而不是 TPS25750。

    [报价 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471077/tps25750-usb-pd-controller-recommendation-inquiry "]Q1)‘TI TPS25750能否应用于下面图表中的 PD 控制器?

    TPS25750/1是单端口器件。  您需要一个双端口器件以及一些逻辑来执行 PD 直通。 同样、您可以使用两个 TPS25751和一个微控制器来实现相同的功能。

    Unknown 说:
    Q2)如果还有更合适的器件、您可以推荐它吗?

    否  现在不行。

    此致、
    Chris