This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H:具有 DC110V 输出的高压同步升压解决方案

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, LM5155, UCC28C56H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470702/ucc28c56h-high-voltage-synchronous-boost-solution-with-dc110v-output

器件型号:UCC28C56H
主题中讨论的其他器件:UCC27714LM5155

工具与软件:

您好!

我正在设计一款具有 DC110V 输出的高电压同步升压转换器、需要合适的控制 IC。

但是、大多数控制 IC 的电压容差对于此应用而言不足。

为了解决这个问题、我考虑使用高压栅极驱动器来扩展控制 IC 的驱动能力。 具体来说、我正在评估升压控制器(例如 UCC28C56)和高压栅极驱动器(例如 UCC27714)的组合来驱动同步整流 MOSFET。

您能否确认这种方法是否可行? 或者、您是否有推荐的高效110V 同步升压转换器解决方案?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题的背景是、我们将 LM3478MM/NOPB 用作升压斩波器、但由于该二极管会产生大量热量、我们想知道是否有这样的配置允许我们使用栅极驱动器降低耐受电压。

    如果可以使用 LM5155 (异步整流)等新产品来降低二极管产生的热量、我们也可以考虑该解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看来可以将 UCC27714用于同步整流器升压。 Q2用于升压控制、Q1用于 SR。

    如果您使用非 SR (二极管)、则二极管反向恢复需要非常快、因此您需要搜索这样的二极管。 此外、如果在 DCM 运行模式下运行、由于升压二极管不会突然反向、因此有助于降低功率损耗、从而减少反向恢复功率损耗。

    我不知道一种有助于减少反向恢复的配置-但是如果您知道、您可以尝试一下、因为反向恢复损耗在您的测试中看起来非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我可以将 UCC27714用于同步整流器升压。 Q2用于升压控制、Q1用于 SR。[/QUOT]

    好的、我们正在考虑使用 UCC27714。

    但是、根据我们提供的条件、UCC28C56H + UCC27714组合是否是最佳选择? 由于 UCC28C56H 主要设计用于反激式和正激式转换器、而不是专门针对升压转换器、因此我们担心优化控制可能会很困难。

    我们不完全了解选择控制器 IC 时应考虑哪些规格、因此我们希望采取后续措施。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C56适用于 SiC、因此可以使用、但不需要。 您可以使用其中一种 UCC28C5x、因此需要查看数据表以查找其中一种或提供您的应用规格、以便我提供帮助、包括输入电压范围、额定功率、Fsw 等 该系列中基本上包含12款以上的器件。  

    UCC28C5X 可以用于升压、但为了控制 SR、您需要制作一个反向电路以将其连接(驱动)到 UCC27714 HI。 此外、如果您的应用具有 DCM 运行模式、还需要一个电路来在 DCM 运行模式期间阻断反向电流。

    请提供这些详细信息、以便我提供建议。