This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:Rick 处于 CCM 模式条件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470448/ucg28826-rick-in-ccm-mode-condition

部件号:UCG28826

工具与软件:

大家好、团队成员:

该器件是否在 CCM 模式条件下存在风险? 客户担心器件会 一直等待底部冷却。 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我不确定我是否理解问题。 CCM 模式用于短持续时间、通常仅小于4ms。 该器件有两级过功率保护:

    此外、还具有过热保护功能。

    希望我已回答您的问题。