This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:我计划使用 UCC28951的主从方法、按照以下规格设计 SMPS。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471198/ucc28951-q1-i-am-planning-to-design-an-smps-with-the-following-specifications-using-the-master-slave-method-of-ucc28951

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

工具与软件:

你好。
我计划使用 UCC28951的主从方法、根据以下规格设计 SMPS。

-。 技术规格的影响
输入:直流350V ~直流420V
输出:直流52V 1500kW (约289A)

-。 问题如下。
UCC28951能否作为一个主器件运行、以及最多可运行多少个从器件?
2.如果有 UCC28951主从方法的设计参考文档和设计数据(设计文件和 PDF 文件等)、请分享。
4.如果在将输出配置为倍流器方法时有同步整流的设计参考文档和设计数据(设计文件和 PDF 文件等),请分享。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chulho:

    对于问题1和2:

    1.这完全取决于你。 您希望并联多少个? 您是否在为此功率级别考虑10个或更多版本?

    2.此处提供了一份应用手册、其中说明了如何 并联3个或更多 UCC28950 (UCC28950和 UCC28951之间的差异是在电流限制95%和97%下的最大占空比)

    最后一个问题。 我以前没有见过这个、但我会问。