This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:VOUT 端子上的外部 DC 冲突

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471030/tps22916-external-dc-collision-at-the-vout-terminal

器件型号:TPS22916

工具与软件:

您好!

背景
在我们的便携式设备原型中、TPS22916用作系统电源(1.8V)的开关。
发现 VIN 由1.8V 电源供电、但 VOUT 在很短的时间内(>3m 秒)由5V 直流电源供电。
这是一个软件控制问题、将会得到解决、但在软件修复之前、上述问题将一直存在。

问题。
对 VIN 施加1.8V 电压并且 TPS22916导通、并且在极短的时间内(> 3m 秒)对 VOUT 施加5V 直流电压时、
TPS22916是否会被 EOS 损坏有任何风险?

此致、

韩语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、有一个拼写错误。
    错误:时间非常短(>3m 秒)
    正确:时间非常短(< 3m 秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KO、

    当 VOUT 高于 VIN 时、反向电流将流动、TPS22916将被禁用。

    当 VOUT 降低时、它将再次导通。

    我认为条件没有任何问题、因为未违反绝对最大值。

    谢谢  

    Amrit