This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628510:扩频时钟

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470658/tps628510-spread-spectrum-clocking

器件型号:TPS628510

工具与软件:

尊敬的 E2E:

如何在此设备中启用 SSC?

==

感兴趣的背景、或者您也许还有其他想法??

我们正在使用 TPS628510设计产品、刚完成辐射发射初步研究。 我们有一个与该器件相关的发射问题。

这是从250MHz 到1GHz 的发射图。  我们正努力实现极低的发射和良好的裕度。 红色限制线是 CISPR B 类。黑色限制线是 EN302065-2 Rx 限制、我们必须满足该限制。

与此器件相关的发射是集中在300MHz 以下的宽带噪声。 300MHz 和其他50MHz 谐波上也有一个独立的音调(由我们正在并行研究的 TI phy RMII 以太网接口;()引起)。

TPS628510 在2MHz 下运行、并将5V 转换为1.8V。 使用频谱分析仪观察 5V 输入电源轨上的噪声、我看到如下:

697MHz 集中式宽带噪声是由开关节点上的振铃引起的。 顺便说一句、我能够通过添加缓冲器来控制振铃、将此电平降低10dB。 但这不是原因。

与 SMPS 工作频率相符的2MHz 梳状线是由 TPS628510产生的宽频带发射(如果放大后可以看到-300MHz 梳状线)。 我们相信300MHz 宽带发射通过 PCB 上的5V 平面辐射。 使用近场探头、我们显然能够看到5V 平面区域发出的300MHz 宽带发射。

我们对于如何 减少发射有很多想法(例如从4层到6层 PCB、将5V 电压轨围在围栏的接地层中、和/或者在输入端添加铁氧体/电容器滤波器来防止噪声返回到5V 电压轨上)。

但在我们重新旋转电路板之前、我想查询数据表9.3.3中提到的 SSC 选项。 如何启用它?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    SSC 选项仅作为自定义零件提供、不能在您正在使用的目录零件中打开。 此选项需要在生产流程期间编程到器件的存储器中。  

    可通过上述方法降低300MHz 以下的噪声。 此外、还可以实现以下功能:

    1. 减小了5V 平面的尺寸
    2. 将小型(0402或0201)外壳尺寸去耦电容器(~1nF)尽可能靠近 IC 的 VIN 和 GND 引脚以及输出轨。 输入去耦电容器将有助于减少 SW 节点上的过冲/振铃。  
    3. 确保电路板的第二层为 GND。 过孔应靠近所有输入/输出电容器的 GND 焊盘以及 IC GND 引脚放置
    4. 尽可能缩短 SW 节点布线。
    5. 如您在输入和输出端所述、π 型滤波器由铁氧体组成、可以防止噪声传播到电路板的其他器件。 从我的经验来看、这有助于最大程度地滤除较低频噪声。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Varun 的回复-非常感谢。

    我在同一器件上有一个 FPGA、可 通过 SYNC 引脚实现扩展。  该 SMPS 是否有锁定到外部同步时钟的 PLL、如果有、设置最小调制速率的 PLL 环路带宽是多少。 或者我能否 逐周期调制 SYNC 时钟来分散能量?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    有一个 PLL 可以锁定到外部 CLK。 PLL 占用100KHz 的带宽。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Varun。