This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:TPS92513DGQT

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, TPS922051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467022/tps92513-tps92513dgqt

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件: TPS922051

工具与软件:

您好!

我们采用 TPS92513DGQT 进行 IR LED 调光。  

数据表指定了流经 IC 的最大电流为1.5A。

电气特性在 TPS92513数据表第5页将电流限制阈值指定为6A。

我可以 使用最大电流为2A 的 IR 调光吗?

此致、

Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我比预期的要早回到办公室:)

    在要求输出电流大于1.5A 的应用条件下、不建议使用 TPS92513。

    此处推荐使用 TPS922051。

    此致、

    Steven