This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:当最大输出电流仅为100mA 时有任何调光问题?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470863/tps923653-any-issue-with-dimming-when-max-output-current-is-only-100ma

器件型号:TPS923653

工具与软件:

查看数据表中的调光比、当最大串电流仅为100mA 时、调光比1M:1是否存在任何问题?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    当最大输出电流仅为100mA 时、很难实现1M:1的调光比及良好的线性度。 CSN 引脚漏电流、通过 OVP 电阻分压器的漏电流和其他非理想因素会使低亮度条件下的线性度非常差。

    此致、

    Steven