This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:探究直流/直流转换器 IC、该转换器使用负电源输入实现负电源输出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470992/lm51561h-inquiry-about-dc-dc-converters-ic-that-makes-negative-power-output-with-negative-power-input

器件型号:LM51561H

工具与软件:

我要尝试使用-12V 的电源生成-2V。
我找不到满足直流/直流转换器(集成 FET)结构以下规格的 IC。
输入电压(典型值):-12V
输出电压(典型值):-2V
(max):2A.
我想知道是否有一个直流/直流转换器 IC、可以在负输入下产生负输出。
如果有这样的 IC、我想问一下具有上述规格的推荐 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    感谢您的咨询。  对于此应用、您基本上可以使用普通的升压转换器。

    请在此处查看: https://www.ti.com/lit/an/slvaf68/slvaf68.pdf

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢你的评分

    是否有任何 IC 可在直流/直流电源输入引脚上接收负电压?

    谢谢、此致、

    李洪京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    我们的 IC 不接受相对于其 GND 的负输入。

    则必须更改参考、如应用手册中所示。

    请在此处再找到一个文档: https://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的快速而友好的回答。

    此致、

    李洪京