This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:用用于电池充电电源的开关模式芯片替代 LM317

Guru**** 2496715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470757/lm317-replacing-lm317-with-switch-mode-chip-for-battery-charging-supply

器件型号:LM317
Thread 中讨论的其他器件: BQ24610

工具与软件:

您好!

我有一个旧设计、其中使用 LM317KCS (TO-220)在恒压模式下从24V 输入提供14.2V 输出、为铅酸电池充电。 电池上有一个外部电路、此电路监控每个电池的电压并在电池总电压达到11.8V 时切断到电池的充电电源。  

由于输入为24V、此电源电路在 LM317中耗散大量功率、因此使用额外散热器与芯片进行热量管理。 是否有可能在此应用中将 LM317替换为其他一些开关模式电源、从而避免使用外部散热器和较大的 LM317封装? 由于这里的负载是电池、因此我不清楚这是否可行。 此外、如果有可能、我们是否必须对这种用作负载的电池多加注意?

谢谢!

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    我建议根据以下应用手册修改 BQ24610:

    https://www.ti.com/lit/an/slua992/slua992.pdf

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    仔细查看 BQ24610及其 EVM 板的细节、与 LM317解决方案相比、它似乎会占用更多 PCB 面积和元件数量。 因此、最好将 LM317 TO-220封装与外部散热器配合使用。

    谢谢!

    Pradeep