This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:擦除周期未完成

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462862/bq34z100-g1-lerning-cycle-does-not-complete

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

大家好!

Lerning 循环未完成。 更新状态为5。

e2e.ti.com/.../New-BAT_5F00_log.xlsxe2e.ti.com/.../New-BAT_5F00_.gg.csv

1)您是否有正确的循环程序? 如果您能告诉我数据表或 TRM 中的具体内容、我将不胜感激。

是否有办法将更新状态从5更改为6?

2)该 IC 的实际容量计算有多准确? 如果您能大致告诉我或在理想的条件下告诉我、我将不胜感激。

3) 3)我的客户使用实际4 mΩ 的检测电阻、但 EVM 为10mΩ。

写入从演示板获得的 GF 后执行校准。

此时、CC delta 和 CC offset 的值约为4。 在此状态下、会显示 CC 差值相对于可设置值的误差。 不支持4mΩ 的检测电阻吗?

4) 4)为什么充电开始后 RC 不会上升一段时间?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    我建议在评估 soc 等参数之前等待学习周期完成。

    正在使用什么 Chemid?  

    如何选择该化学物质?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    ChemID 为#0815。

    该(__LW_AT__在12V)FML12170 铅酸电池中两个串联使用。

    1) 1)我正在查找用于完成学习循环的文档。

    我在网络上找到了以下文档。 如果我参考以下部分完成学习循环、我的客户能否正确完成学习循环?

    e2e.ti.com/.../4555.How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf

    2) 我认为学习周期充电和放电两次,但铅酸电池在一楼充电和放电时显著下降。

    是否可以将放松时间缩短到1小时?

    3)该 IC 的实际容量计算有多准确? 如果您能大致告诉我或在理想的条件下告诉我、我将不胜感激。

    4) 4)我的客户使用实际4 mΩ 的检测电阻、但 EVM 为10mΩ。

    写入从演示板获得的 GF 后执行校准。

    此时、CC delta 和 CC offset 的值约为4。 在此状态下、会显示 CC 差值相对于可设置值的误差。 不支持4mΩ 的检测电阻吗?

    5) 5)为什么 RC 在充电开始后没有上升一段时间?

    很抱歉有许多问题。

    如果您能告诉我、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    进展如何?

    我希望得到任何答复。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) BQ34Z100-G1技术参考手册(修订版 A) TRM 的第11章在我看来、更好的学习周期步骤。

    这里是一个更一般的文档。  实现成功的学习周期

    2) 2)在继续学习周期过程之前、电池需要完全放松。

    3)这取决于应用程序。

    4) 4)他们需要发送 cal_enable cmd 和 enter_cal cmd。 我建议使用 BQstudio 上的校准选项卡。

    5)应该是、是否以通过的(Q)电荷报告累积电荷?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回复和文档、

    2) 我认为学习周期充电和放电两次,但铅酸电池在一楼充电和放电时显著下降。

    是否可以将放松时间缩短到1小时?

    →(TI)在继续学习周期过程之前、需要完全放松电池。

    关于放电后的张弛时间、当 VOK = 0、REST=0、RUP_DIS=0且 UpdateStatus 变为0x04时、被视为张弛时间已完成→?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    这个问题的进展如何?

    我正在询问寄存器值、了解放电后的弛豫时间。

    能否在下星期一之前给我一个答案?

    此致、

    Ryusuke