This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:不在输入范围内进行调节

Guru**** 2496715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464394/tps55165-q1-not-regulating-over-input-range

器件型号:TPS55165-Q1

工具与软件:

我正在以固定12V OUT 配置使用 TPS55165QPWPRQ1。  

这是我的原理图副本:

以下也是我的布局的相关部分:

我所使用的电感器与此器件的 EVM 板上标识的器件型号完全相同。

我对三块原型板进行了原型设计。 一种方法工作正常。 当输入范围为12V 至24V 时、输出始终为12V。 但是、当输入低于15V 时、其他两个电路板不会将输出电压调节到12V  

这是输入电压为12V 时工作正常的电路板输出电压的屏幕截图

这是输入电压为12V 时一个不良电路板的输出示波器截图

在这两种情况下都没有负载。  

我不确定是否存在组装错误或电路板设计有缺陷、导致一个电路板无法工作、两个电路板无法工作。 我已验证所有组件均正确无误。 我似乎无法确定我拥有的板之间可能有什么不同。 如果您能对此进行故障排除、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的咨询。

    从原理图中、IGN_PWRL 显示为悬空、您是否尝试过将此引脚与 GND 连接以查看是否有任何差异?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我曾尝试将该引脚连接到 GND、但没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    布莱斯一直到 2月5日 请预计响应会延迟。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、当我缓慢增大输入电压时、稳压器运转正常。 我不确定根本原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否共享 Vin、Vout、SW1、SW2和电感器电流的波形?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是显示 Vin 和 Vout 的波形:

    这是电感器一侧的电压:

    放大视图:

    这是电感器另一侧的电压:

    当我缓慢增大输入电压、并且输出在稳定的12V 时、电感器的任一侧都如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您分享这些波形。 此器件的专家非常棒、将于2月5日回来 届时他将向您提供反馈。 谢谢。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的专家是否已返回办公室? 我需要该器件能够以更快的输入电压斜坡运行。 是否应使用任何其他推荐的元件值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的耐心等待、我们刚刚从假期回来。

    通过实验、如果您使用较慢的 Vin 斜升速率、这三个电路板可以全部正常运行、对吧?  

    您是否还可以通过 NG 板上的 Vin 和 Vout 同时检查 VREG 波形?

    BRS、

    布莱斯