This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:跟进布局和原理图检查。 12V 6A

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467894/tps552882-q1-follow-up-layout-and-schematic-check-12v-6a

器件型号:TPS552882-Q1

工具与软件:

大家好/

由于时间的原因,我以前的惊悚被锁定了。 我现在有机会更新此设计。 请您看看一下、看看现在的一切是否都很好! 谢谢!

原理图:



上述电容器之前的电源输入电容器:


3D 视图:


顶层:


内部1 GND 层:



内层2也是 GND 层:



底层:






IC 区域的近距离图像:



提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    这个器件的技术专家目前正在农历新年。 请预计最晚在下周结束进行更新。 很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattew:

    关于原理图:  

    建议在 Vin 引脚上添加 RC 滤波器。

    将 R63和 R64更改为1206/0805封装以实现功耗。

    关于布局:

    将 SW2迹线从 IC 加宽至电感器。 电流迹线太细。 您可以将 C62和 C63更改为0402封装、以节省空间。

    RC 缓冲器位置基准:

    在 IC 附近的 Vout 和 GND 平面中添加更多过孔、如下所示。

    4.将 SW2过孔置于更靠近 DR1H 的位置。

    其他的似乎不错。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、


    感谢您的回复、希望您有一个愉快的假期!

    我已经更新了你提到的一切我认为! 我唯一不确定的是- 4. 让 SW2过孔更靠近 DR1H? 此外、我在参考设计中看到、电感器下方的空间没有填充顶层 GND OMN、是否需要这样做? 或者、是否可以按照以下方式提供此信息?

    它现在看起来如何? 感谢,这是很难完全从像这样的图像判断! 因此、我已尽可能多地添加了:



    IC 部分的缩小图像:

    放置建议的缓冲器



    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    抱歉、误认为是 SW1 VIA 和 DR1H。 您可以按如下方式将其更靠近放置。 其他的似乎不错。

    此致、

    Mulin