This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS612992的可用性

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470361/tps61299-availability-of-tps612992

器件型号:TPS61299

工具与软件:

我的应用需要输入电流限制。 查找具有25mA (TPS612992)和50mA  (TPS612993)电流限制的器件的可用性信息。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    TPS612992目前尚未进行 RTMed。 您能否试用 TPS612994、看看这是否可以满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nini。 我当前使用 TPS612994、但需要较低的电流限制。 TPS612992或 TPS612993是否有目标 RTM 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、没有明确的 RTM 时间。 但无论如何、您可以使用 TPS612994、这是更可靠的。