This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:关于负降压稳压器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470586/tps63710-regarding-negative-buck-regulator

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件:TPS56837

工具与软件:

您好!

您可以建议一个 负降压稳压器和一个4A 额定电流且输出电压为-12和-5V 的 LDO 的器件型号吗?

以及负降压和 LDO 的最大额定电流是多少?

此致、

Bhuvaneshwari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Bhuvaneshwari、

    我认为具有 IBB 的 TPS56837 可以满足您-12V 和-5V 的需求。

    对于 LDO、您可以向 LDO 产品线寻求帮助。

    谢谢!

    Colin