This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:规格检查

Guru**** 2496715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61287, TPS61377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469965/tps60150-spec-check

器件型号:TPS60150
主题中讨论的其他器件:TPS61287TPS61377

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助推荐合适的产品需要将5V 升压到大约20V (或12V 升到大约20V)才能控制12V 输入 N-MOSFET
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    是可接受的转换器还是仅仅是控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TPS61287或 TPS61377。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nini

    有电荷泵 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    到目前为止,我的支持列表中没有高达20V 的电荷泵。 TPS61287等升压转换器可能更合适。