This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61379-Q1:出力電圧設定方法 μ A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61379-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470878/tps61379-q1

器件型号:TPS61379-Q1

工具与软件:

お客様各位、TPS61379-μ A、、5.4V、4.2Vの電圧に設定したいと思います。抵抗の計算方法を教えてください。これを行うときに注意すべきことは何ですか 4.8V Q1の出力電圧をロータリースイッチで4パターン程度に設定したいのですが。上の抵抗器を固定し、下の抵抗器だけを変えて、? FBとグランドの間にコンデンサを挿入する必要がありますか μ A? コンデンサの大きさはどれくらいですか μ A? その他、気をつけるべき点はありますか μ A? よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:我想使用旋转开关将 TPS61379-Q1的输出电压设置为大约4种模式。 我想固定上电阻器、仅更改下电阻器、以便设置以下电压:6V、5.4V、4.8V、4.2V。 请告诉我如何计算电阻。 在这样做时、我应该注意什么? 是否应该在 FB 和接地之间插入一个电容器? 电容器有多大? 我还有其他几点需要注意吗? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我如何计算电阻。

    您可以参考数据表来计算反馈电阻。 下面是一个参考示例。

    执行此操作时、我应该注意什么?

    我不确定在 旋转开关的不同抽头位置之间切换时、底部电阻器是否会在短时间内断开? 如果是这样、在这段很短的时间内、TPS61379无法保持 Vout、尤其是在负载很重的情况下。 因此在上面的参考设计中、100kΩ 始终处于连接状态。 当 旋转开关 在不同的 抽头位置之间切换时、Vout 在短时间内至少可以保持4.2V 的电压。

    [报价 userid="404081" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470878/tps61379-q1/5645051 #5645051"]我是否应在 FB 和接地之间插入一个电容器? 电容器有多大?

    我认为这是没有必要的。

    是否还有其他我应该注意的几点?

    我认为、当  旋转开关在 不同的抽头位置之间切换时、您可能会注意可能的 Vout 下降、并检查在您的应用中是否可以。

    此致

    Lei