This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MM5453:等离子显示屏驱动器 SN755870和 SN755881或类似器件需要的数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468588/mm5453-data-wanted-for-plasma-display-drivers-sn755870-and-sn755881-or-similar

工具与软件:

是否有关于等离子显示屏驱动器 SN755870和 SN755881的详细信息?

我发现部分信息:

https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/ETC/SN755870KPZT/pdf.php?id=648150

 但没有关于 VHHD 电压的真实信息、有人说它是100V、140或165V 等

有人说它不会工作低于40-48V,但我已经测试它与27V,它工作,其他人说不...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家因农历新年不在办公室,他将在2.5回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在内部检查后、我们的产品不支持此器件、您可以与其他产品线联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 丢失了自己的产品 SN755870和 SN755881的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IR

    TI 有很多产品线、我们的产品线 LED-DL 不支持该器件。 谢谢、您可以咨询其他产品线。