This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:空载时的频率

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470880/tps564201-frequency-at-no-load

器件型号:TPS564201

工具与软件:

大家好、团队成员:

空载时开关频率可以低多少是否存在限制? 数据表中的波形显示大约为55kHz、但客户在观察 Vout 纹波时看到的是136Hz。  

我已要求查看 SW 节点和 Vin、以了解电路板上是否有其他低频纹波主导 Vout 纹波波形。  

谢谢!  

Trent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trent:

    很少的 KHz 纹波频率在空载时是合理的、136Hz 可能无法实现。 请在空载时提供电路原理图和 SW 节点波形。